This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:ADS1285

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1285, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252690/ads1285-ads1285

器件型号:ADS1285
主题中讨论的其他器件: ADS124S08
大家好!
 
我正在尝试使用 ADS1285来控制我的设备的温度,但我在互联网上找不到任何东西(因为他是游戏中的新?)。 我的目的是将数据发送到 ATMEGA4809、然后通过 USB 端口使用 python 将其绘制成图。 您能通过共享一个库或一个示例代码来帮助我吗?
此致、  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yael:

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    ADS1285没有任何可用的示例代码。  该部件主要用于地震和地球空间应用、未 针对温度测量进行优化。

    我建议查看针对温度测量进行了优化的 ADS124S08。  我们对于该器件有很多示例代码、包括一个温度测量库。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用