请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1285 主题中讨论的其他器件: ADS124S08
大家好!
我正在尝试使用 ADS1285来控制我的设备的温度,但我在互联网上找不到任何东西(因为他是游戏中的新?)。 我的目的是将数据发送到 ATMEGA4809、然后通过 USB 端口使用 python 将其绘制成图。 您能通过共享一个库或一个示例代码来帮助我吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.