This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688AT:AUX_IN

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252549/ads8688at-aux_in

器件型号:ADS8688AT
主题中讨论的其他器件:ADS8688

您好!  

我有几个关于 ADS8688 AUX_IN 输入电压范围的问题。

(1)使用 Vref_internal 时、当 AVDD < 4.75V 时、我可以假设 Vref_internal 为0V 吗?

 

(2)现在假设 AVDD 在时间 t0开始通过 RC 放电、在时间 t1处超过4.75V。

 

 

以下哪一项是正确的解释?

(a)如果 Vref_internal 在 T1时为~0V (因为 AVDD<4.75V)、这是否意味着 AUX_IN 在时间 T1时必须不大于0V?

 

或者(B) AUX_IN 只需要< AVDD+0.3V、即 AUX_IN 在 t1时间最多可以达到4.75+0.3=5.05V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyson、

    "B"是考虑 ADS8688AT 的 AUX 输入的正确方式。  上述"a"表格段是工作范围、输入高于 Vref 的任何内容都将使转换结果饱和。