请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8688AT 主题中讨论的其他器件:ADS8688、
您好!
我有几个关于 ADS8688 AUX_IN 输入电压范围的问题。
(1)使用 Vref_internal 时、当 AVDD < 4.75V 时、我可以假设 Vref_internal 为0V 吗?

(2)现在假设 AVDD 在时间 t0开始通过 RC 放电、在时间 t1处超过4.75V。

以下哪一项是正确的解释?
(a)如果 Vref_internal 在 T1时为~0V (因为 AVDD<4.75V)、这是否意味着 AUX_IN 在时间 T1时必须不大于0V?

或者(B) AUX_IN 只需要< AVDD+0.3V、即 AUX_IN 在 t1时间最多可以达到4.75+0.3=5.05V?