请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8684 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 ADS8684并有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
ADS8684数据表的第27页指出、基准电压会由于回流焊的热应力而变化。
它会在多大的温度下波动?
在我们的案例中、安装 ADS8684之后、再次对背面进行回流焊、但由于使用了回流焊盘、因此焊料温度不直接施加于 ADC。
例如、在低于125°C 的温度下是否会产生任何影响?
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市