This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:基准电压因热应力而变化的程度

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249994/ads8684-how-much-does-the-reference-voltage-change-due-to-the-thermal-stress

器件型号:ADS8684

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ADS8684并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

ADS8684数据表的第27页指出、基准电压会由于回流焊的热应力而变化。

它会在多大的温度下波动?

在我们的案例中、安装 ADS8684之后、再次对背面进行回流焊、但由于使用了回流焊盘、因此焊料温度不直接施加于 ADC。

例如、在低于125°C 的温度下是否会产生任何影响?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    我们没有此类具体数据可供与客户分享、以了解将发生温度波动的确切原因。 我们在数据表中提供的建议仅供客户遵循、尤其是在需要多个焊锡流曲线时。 在这种情况下、建议在第二个焊流中安装 ADC、以尽可能减小热应力。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我知道基准电压中没有由于热应力而导致的数据变化。

    我们将要求 ADS8684在第二次回流焊中实施该器件。

    我将与客户分享。

    我认为在125°C 时的热应力将低于260°C、但我要让客户参考 260°C 的数据。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市