请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我知道白噪声并不总是高斯分布。 一般来说、ADC 数据表中规定的 Vpp/Vrms 噪声高斯噪声/的均值是否为0? 在选择 ADC 时是否有任何豁免注意事项?
解读 Vpp 值的猜测: x V 的噪声是一个高斯曲线、其值范围为+x/2V 至 -x/2V。10V Vpp 噪声意味着该噪声是一个高斯曲线、其一侧最大值为+5V、另一侧最大值为-5V。 均可中断。 正极侧或负极侧上的概率都能大于 x/2吗? 表中给出的 Vpp 值在分布的多少西格玛内?