This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 的噪声是否为高斯/均值= 0?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252205/is-the-noise-of-adcs-gaussian-mean-0

我知道白噪声并不总是高斯分布。 一般来说、ADC 数据表中规定的 Vpp/Vrms 噪声高斯噪声/的均值是否为0? 在选择 ADC 时是否有任何豁免注意事项?  

解读 Vpp 值的猜测:  x V 的噪声是一个高斯曲线、其值范围为+x/2V 至 -x/2V。10V Vpp 噪声意味着该噪声是一个高斯曲线、其一侧最大值为+5V、另一侧最大值为-5V。 均可中断。 正极侧或负极侧上的概率都能大于 x/2吗? 表中给出的 Vpp 值在分布的多少西格玛内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Golu:

    我看到您在放大器论坛上提出了同样的问题。  我认为我们在这里给你的答案不能比罗伯特在其他论坛上给你的更好。