This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04-Q1:Σ-Δ ADC 选择问题(时钟速率、采样率、输入范围)

Guru**** 2974680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253425/ads131m04-q1-sigma-delta-adc-selection-questions---clock-rates-sample-rate-input-range

器件型号:ADS131M04-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS131M04

查看 ADC 器件选择- ADS131M04。   我们的应用具有一个全 差分运算放大器、可驱动6英寸的同轴电缆。   差动放大器采用+/-2.5V 电源供电、其单端输入为0至2.5V。  这应导致 AINxP 信号为0至+1.25、AINxN 信号为0至-1.25V。

我们的问题、

1) 1) 我们正在考虑偏移差分放大器、因此单端范围到差分放大器输入大约为-1到+1V。  在这种情况下,ADC 的 Diff 输出电压在每个输入上为+/500mV (AINxP ,AINxN )。  问题是、AINxN 输入是否接受来自差分放大器的负电压?  串联中的某些 ADC 不会这样做。  似乎确实如此、但一个类似器件(ADS121B04)将最小模拟输入声明为 AGND - 0.1。   

2) 此类 ADC (Σ-Δ)是否需要任何本地缓冲以避免反冲或其他信号数据采集错误。

3) 3)是否可以为器件计时、使输出速率~10kHz?  例如、如果 OSR 为256、则时钟为5.12MHz。

3) 3)如果有(4个)个 ADC 同时运行、则假定所有4个通道在不同时钟速率和 OSR 值下均具有规定的采样率。  例如、时钟= 8.192MHz、OSR = 256、所有4个通道的采样率均为8Ksps。

谢谢

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    Unknown 说:
    1) 我们正在考虑对差动放大器进行偏移、以便单端范围到差动放大器输入的电压大约为-1V 到+1V。  在这种情况下,ADC 的 Diff 输出电压在每个输入上为+/500mV (AINxP ,AINxN )。  问题是、AINxN 输入是否接受来自差分放大器的负电压?  串联中的某些 ADC 不会这样做。  似乎确实如此、但一个类似器件(ADS121B04)将最小模拟输入声明为 AGND - 0.1。   [/报价]

    是、请参阅建议运行条件部分:

    Unknown 说:
    2) 这种类型的 ADC (sigma delta)是否需要任何本地缓冲以避免反冲或其他信号数据采集错误。

    我想您是在问我们是否需要在输入引脚(AINx)上使用缓冲器? 答案是否定的、因为存在输入 PGA。 通常会将 传感器直接连接到输入(当然需要使用抗混叠滤波器)。  

    话虽如此、我建议根据您的增益和时钟设置来查看输入阻抗。  

    Unknown 说:
    3)是否可以将部件计时为输出速率~10kHz?  例如、如果 OSR 为256、则时钟将为5.12MHz。

    可以、数学运算非常适合该 OSR 和 f_CLKIN 值。 请注意、带宽将远低于

    10k * 0.25 = 2.5kHz - 3dB 带宽。

    Unknown 说:
    3)假设有(4个)个 ADC 是同时的、假设在不同的时钟速率和 OSR 值下所述的采样率是全部4个通道对应的。  例如、时钟= 8.192MHz、OSR = 256、所有4个通道的采样率均为8Ksps。

    是的、OSR 值应用于所有4个通道。 您不能单独配置它们。  

    此致!

    -科尔

    [/quote]