主题中讨论的其他器件:ADS131M04
查看 ADC 器件选择- ADS131M04。 我们的应用具有一个全 差分运算放大器、可驱动6英寸的同轴电缆。 差动放大器采用+/-2.5V 电源供电、其单端输入为0至2.5V。 这应导致 AINxP 信号为0至+1.25、AINxN 信号为0至-1.25V。
我们的问题、
1) 1) 我们正在考虑偏移差分放大器、因此单端范围到差分放大器输入大约为-1到+1V。 在这种情况下,ADC 的 Diff 输出电压在每个输入上为+/500mV (AINxP ,AINxN )。 问题是、AINxN 输入是否接受来自差分放大器的负电压? 串联中的某些 ADC 不会这样做。 似乎确实如此、但一个类似器件(ADS121B04)将最小模拟输入声明为 AGND - 0.1。
2) 此类 ADC (Σ-Δ)是否需要任何本地缓冲以避免反冲或其他信号数据采集错误。
3) 3)是否可以为器件计时、使输出速率~10kHz? 例如、如果 OSR 为256、则时钟为5.12MHz。
3) 3)如果有(4个)个 ADC 同时运行、则假定所有4个通道在不同时钟速率和 OSR 值下均具有规定的采样率。 例如、时钟= 8.192MHz、OSR = 256、所有4个通道的采样率均为8Ksps。
谢谢
Rob。