This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:关于绝对最大额定值

Guru**** 2823525 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252534/dac80502-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:DAC80502

尊敬的 TI 团队

 

我正在评估连接模块的电路、上面安装了 DAC80502。

此时、3.3V 的启动速度快于驱动 DAC80502的5V、因此 SCLK/SDIN/XSYNC 的电势可能会瞬间超过 VDD+0.3V。

不过、根据绝对最大额定值、DAC80502的每个引脚在故障情况下都可以承受高达±10mA 的器件输入电流、所以我认为没关系。

上述理解是否正确?

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taroimo-San:

    Sanjay 正在审查您的问题、将很快回复。  

    此致!

     琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taroimo-San:

    我将与团队核实这一点、并很快回复给您。

    谢谢。

    桑贾伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

     

    进展如何?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taroimo-San:

     

    我与我的团队进行了检查、 如果数字引脚在 VDD 引脚之前出现、那么应该没问题、只要数字引脚不超过 VDD 引脚的绝对最大值。

     

    谢谢。

    桑贾伊