请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8750 主题中讨论的其他器件: TIPD101、TIPD102 、 DAC8771
专家、您好!
我对下面的配置有一些问题。
请检查并发送指南和文档吗?
DAC8750目前用作拉电流环路。
1) 1)通过 DAC8750实现的‘4线至20mA 灌电流环路' 4线配置是否存在任何问题?
2) 2)如果没有问题、是否有有关如何配置它的指南和参考文档?
此致、
迈克尔