This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:4线制4至20mA 灌电流回路

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD102, DAC8750, TIPD101, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253645/dac8750-4-to-20ma-sink-curren-loop-for-4-wire

器件型号:DAC8750
主题中讨论的其他器件: TIPD101、TIPD102 DAC8771

专家、您好!

我对下面的配置有一些问题。

请检查并发送指南和文档吗?

DAC8750目前用作拉电流环路。

1) 1)通过 DAC8750实现的‘4线至20mA 灌电流环路' 4线配置是否存在任何问题?

2) 2)如果没有问题、是否有有关如何配置它的指南和参考文档?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、


    DAC8750通常用于拉电流而不是灌电流、对于在该特定应用中使用该器件来灌电流、我不知道任何特定的设计指南。 我相信可以创建一个灌电流的设计。 我们为 TIPD101和 TIPD102展示了如何创建电流源的几种设计。 我相信通过修改这些电阻器能够产生相似的侧电流吸收器。

    您可以使用 DAC8771、而不是 DAC8750。 此器件可同时提供电流和电压输出。 所有这些输出都可以在双极模式下工作。 具体而言、电流范围可设置为±24mA、这意味着输出可设置为拉电流或灌电流。 该器件确实有一个针对电源的集成式降压/升压转换器、但也可以使用单独的外部电源。


    约瑟夫·吴