请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4960 您好、TI 专家!
我想使用 AFE4960测量 ECG 和呼吸、但我对输入电路配置有疑问。
我使用两个电极在2点呼吸配置中做了一个电路、如下图所示、但呼吸信号似乎饱和。
除颤保护电阻(R37、R50)的值为36千欧、但可以使用介于20千欧和51千欧之间的产品。
考虑到产品尺寸、不能将其更改为4点呼吸配置、且20k Ω 以下不能使用除颤保护电阻值。
在这种情况下、是否有办法通过调整输入级的电阻器和电容器值来测量呼吸?

换句话说,请指导我们,以便在以下要求下测量呼吸。
- 双电极使用
- 单通道 ECG +呼吸测量
- 使用起搏器检测功能和直流导联脱落功能
-2点呼吸配置
- 除颤保护电阻值为20k Ω~ 51k Ω
谢谢你。