This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:当除颤保护电阻值超过20k Ω 时如何测量呼吸

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250525/afe4960-how-to-measure-respiration-when-the-defib-protection-resistance-value-is-over-20kohm

器件型号:AFE4960

您好、TI 专家!

我想使用 AFE4960测量 ECG 和呼吸、但我对输入电路配置有疑问。

我使用两个电极在2点呼吸配置中做了一个电路、如下图所示、但呼吸信号似乎饱和。

除颤保护电阻(R37、R50)的值为36千欧、但可以使用介于20千欧和51千欧之间的产品。

考虑到产品尺寸、不能将其更改为4点呼吸配置、且20k Ω 以下不能使用除颤保护电阻值。

在这种情况下、是否有办法通过调整输入级的电阻器和电容器值来测量呼吸?

换句话说,请指导我们,以便在以下要求下测量呼吸。

双电极使用

- 单通道 ECG +呼吸测量

- 使用起搏器检测功能和直流导联脱落功能

 -2点呼吸配置

- 除颤保护电阻值为20k Ω~ 51k Ω

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间、上周这位应用工程师出差。

    本次讨论遵循 NDA、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统将发送电子邮件以继续讨论。

    让我们使用电子邮件。