请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7562 主题中讨论的其他器件: LP2985
尊敬的团队:
我使用具有外部参考的 DAC7562。下面是原理图。
我知道这是不是很好。

使用外部基准时、是否需要注意硬件或固件中的任何特定内容?
5V 输出来自 LP2985-5.0。 LP2985的输入电压为12V
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.