This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:DAC 7562原理图审阅外部基准

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253651/dac7562-dac-7562-schematic-review-external-reference

器件型号:DAC7562
主题中讨论的其他器件: LP2985

尊敬的团队:

我使用具有外部参考的 DAC7562。下面是原理图。

我知道这是不是很好。

使用外部基准时、是否需要注意硬件或固件中的任何特定内容?

5V 输出来自 LP2985-5.0。 LP2985的输入电压为12V

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    默认情况下、内部基准处于禁用状态、因此您无需配置与基准相关的任何设置。  

    加载  LP2985-5.0时要小心。 输出上的任何变化压降都将反映在 DAC 输出上、因为您使用该电源作为基准。 125mV 的压降是 DAC 中~102 LSB 的误差。 您可以考虑 改用 DAC 的内部基准。  

     

    否则、原理图看起来没有问题。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlyne:

    非常感谢。

    我可以知道"125mV 压降是~102 LSB 的 DAC 误差"背后的数学运算。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    使用5V 基准的12位 DAC 的 LSB 大小为1.22mV。 125mV/1.22mV 是102 LSB 的误差。  

    此致!

    K·琼斯