This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:引线1、引线2和放大器的峰值问题;V5数据

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252318/ads1293-peak-problem-of-lead-1-lead-2-v5-data

器件型号:ADS1293

您好!

我正在使用 ADS1293 IC、并 尝试从  BPL PS 2007 ECG Simulator。 但我没有得到正确的"Q、R 和 S"峰值数据。

我已尝试该仿真器从 AD8232 IC 中获取引线1和引线2数据、它能够与适当的"Q、R 和 S"峰值完美地工作。

请在下方查找引线1的串行数据、该引线1由与 ADS1293连接的 Arduino UNO 提供。

请找到以下引线2的数据。

请找到 V5的以下数据。

请查找所有组合数据图片。

请告诉我需要在 ADS1293寄存器中进行什么设置才能获得正确的结果、还是需要执行其他操作?


谢谢。此致、
金柏鲁士克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在8/2左右或之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们看起来像 ECG 信号。 你说"不当"是什么意思?

    您能否在图片中添加注释并解释更多详细信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 杨千春:

    感谢您的回复。 很抱歉迟到了回复。

    随附了我从"BPL PS 2007 ECG Simulator "接收的 Lead1、Lead2和 V5数据图像。 这将有助于我更好地解释情况。 这里、我连接了 LA、RA、LL、RL 和 V5导联作为 ADS1293 IC 的输入。

    现在、我已经尝试绘制 Lead1、Lead2和 V5数据、我将获得上述屏幕截图中显示的结果。 快照显示、在所有采集的数据中、除"Q"、"R"和"S"外、所有峰都是稳定的。"R"峰的变化与抛物线类似、而"Q"和"S"峰的变化不一。

    在 ADS1293数据表的"5导联 ECG 应用(9.2.2.2)"部分中、所有设置均已按照说明进行配置。 虽然一切都在工作,我没有得到准确的结果在峰.

    请告诉我、我现在可以做些什么来获得适当的"QRS (QRS)峰值?

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    金柏鲁士克