您好!
我正在使用 ADS1293 IC、并 尝试从 BPL PS 2007 ECG Simulator。 但我没有得到正确的"Q、R 和 S"峰值数据。
我已尝试该仿真器从 AD8232 IC 中获取引线1和引线2数据、它能够与适当的"Q、R 和 S"峰值完美地工作。
请在下方查找引线1的串行数据、该引线1由与 ADS1293连接的 Arduino UNO 提供。

请找到以下引线2的数据。

请找到 V5的以下数据。

请查找所有组合数据图片。

请告诉我需要在 ADS1293寄存器中进行什么设置才能获得正确的结果、还是需要执行其他操作?
谢谢。此致、
金柏鲁士克