This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:预期的直流输出行为

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253118/dac37j84-expected-behavior-of-dc-output

器件型号:DAC37J84
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

大家好、  

我的客户对  他们在 关键设计之一中使用的 DAC37J84有疑问。  

即使被禁用时、DAC 芯片似乎也输出了大约200mV 的直流电。 它们测量了不同评估样片上的直流输出、并且该输出似乎始终如一。 能否澄清/确认这是否符合预期?  

感谢并期待您的回复。  

此致、  

Obinna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obinna:

    DAC38J84、DAC37J84系列是基于电流源输出的 DAC 器件系列。 因此、会有一些直流电流从 DAC 中流出。 有关详细信息、请查看以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:  

    客户希望 在 MTRIG_P 至 V5D 之间添加1.18K 上拉电阻器、并在 MTRIG_N 至 GND 之间添加1.18K 下拉电阻器。 这将允许输入引脚在输入未连接时具有大于200mV 的差分电压、从而允许 MTRIG_5V 输出在不使用时驱动为高电平。 有相关问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    RS422驱动器/接收器器件不是 WI 或 HSC 器件。 请将此问题重新定向到适当的论坛。 谢谢你。

    -姜