请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC37J84 主题中讨论的其他器件: DAC38J84
大家好、
我的客户对 他们在 关键设计之一中使用的 DAC37J84有疑问。
即使被禁用时、DAC 芯片似乎也输出了大约200mV 的直流电。 它们测量了不同评估样片上的直流输出、并且该输出似乎始终如一。 能否澄清/确认这是否符合预期?
感谢并期待您的回复。
此致、
Obinna。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Obinna:
DAC38J84、DAC37J84系列是基于电流源输出的 DAC 器件系列。 因此、会有一些直流电流从 DAC 中流出。 有关详细信息、请查看以下应用手册。
https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf