This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5612:正确理解 VSP561x 数据表

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249964/vsp5612-the-proper-understanding-of-the-vsp561x-datasheet

器件型号:VSP5612

Helllo TI、

在我浏览 VSP561x 数据表时会出现一些问题。 我希望你能帮助我理解这些情况。

问题1: 当选择4位 CMOS 输出模式时、12位格式(在第67页)是否会丢弃这些较低的位、即位3到位0?

问题2. 表15 (在第68页)中没有提到4位 CMOS 模式下的12位格式。 是否实现了这种格式? 如果是、可以在哪里找到类似的表?

问题3: 一些参数被定义了两次、其含义不同。 用户应该选择哪一个?

例如、

在第141页、对地址3处的位9给出了双解释。

在第143页、对地址5处的位0位15进行了双解释。

问题4: 尽管如此、上图中的地址=5的图表仍是 "(GPIO_SEL="0")"一个拼写错误? 根据寄存器 ADD 4的定义、在选择输出内容之前 GPIO_SEL 应成为输出端口。

问题5. 模拟输入通道待机设置(RegAdd=2)是否与通道选择(RegAdd=16)互锁?

是否应在 AIN1和 AIN 3被设置为待机模式时选择它们?

问题6. 在第141页、RegAdd3的位3是"LVDS 输出 x2模式"是" LVDS 中的双倍数据输出 "?

  

此致!  

华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    是否有人知道答案?

    此致!  

    华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我已将此主题分配给支持此设备的同事、他将在一两天内与您联系。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    由于这个数据表属于选择性披露信息、让我们离线参加这次对话。 我会给您发送一封邮件。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克