This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1333M10:一个隔离式 ADC -(用于检测0至10V 输入电压)

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1333M10, AMC1210, ADC161S626, OPA2388-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253949/amc1333m10-an-isolated-adc---to-sense-0-to-10v-input-voltage

器件型号:AMC1333M10
主题中讨论的其他器件: AMC1210ADC161S626OPA2388-Q1

您好!

您能否确认隔离式 ADC AMC1333M10是否适合处理频率范围为1-5Hz 的10V 模拟信号? 如果没有、请推荐更适合此应用的另一种隔离式 ADC。

此外、如果您指导如何为上述设置选择合适的运算放大器、我将不胜感激。

请考虑如下 ADC 和 DAC 的以下属性:

一个隔离式 ADC -(用于感应0至10V 输入电压)
  
采样率- 200ksps 或250ksps
分辨率- 12位
隔离可在 ADC 或 ADC 前置运算放大器中实现
信道-首选4独立
不需要同步采样
 
请建议"AMC1210 Q1"器件是否适合该应用。  
 
一个隔离式 DAC -(用于驱动0至10V 输入电压)
 
采样率- 200ksps 或250ksps
分辨率- 12位
驱动电流-高达250mA 至300mA
信道-首选4独立
隔离可在 DAC 或直流驱动器运算放大器中
谢谢