主题中讨论的其他器件: AMC1210、 ADC161S626、 OPA2388-Q1
您好!
您能否确认隔离式 ADC AMC1333M10是否适合处理频率范围为1-5Hz 的10V 模拟信号? 如果没有、请推荐更适合此应用的另一种隔离式 ADC。
此外、如果您指导如何为上述设置选择合适的运算放大器、我将不胜感激。
请考虑如下 ADC 和 DAC 的以下属性:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否确认隔离式 ADC AMC1333M10是否适合处理频率范围为1-5Hz 的10V 模拟信号? 如果没有、请推荐更适合此应用的另一种隔离式 ADC。
此外、如果您指导如何为上述设置选择合适的运算放大器、我将不胜感激。
请考虑如下 ADC 和 DAC 的以下属性:
尊敬的 Martik:
AMC1333M10是一个隔离式调制器、这意味着它输出与输入电压成比例的1和0位密度。 然后、这个1和0的密度可以被馈送到像 AMC1210这样的 sigma delta 滤波器模块以转换为样本。 但我认为 AMC1333M10无法满足您的分辨率和采样速度要求。
本文档的表2提供了更详细的解释: https://www.ti.com/lit/wp/sbaa359a/sbaa359a.pdf?ts = 1690819960923
我建议考虑使用 SAR ADC +数字隔离器架构来对0-10V 电压进行采样。 以下参数表可帮助您选择产品:
https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html
https://www.ti.com/isolation/digital-isolators/products.html
https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html
您好 Alex:
我想告知您、我选择了一个运算放大器、它可以将10V 模拟信号转换为较低的电压、然后再馈送到隔离式差动放大器。 产生的差分信号随后将定向到 ADC。 我计划进一步调查 ADC161S626。
您能否确认该架构是否适用于处理低频信号? 具体而言、我对(0-5) Hz 和(0-10) V 模拟信号范围内的信号感兴趣。

运算放大器:OPA2388-Q1、 在给定0-10V 正弦波的输入下、频率为5Hz
隔离式差分放大器:AMC1100-Q1
ADC: ADC161S626
如果对此有任何要求、请告诉我。
谢谢
尊敬的 Martik:
我认为这不存在问题、但您可能需要在运算放大器论坛上创建另一个线程来进行确认。
本指导手册可能有助于: https://www.ti.com/lit/an/sbaa568/sbaa568.pdf