Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
您好!
我将使用与 Arduino UNO 连接的"CONTEC 多参数仿真器"和 ADS1293来获取引线1、引线2和 V5的数据。
在这里、ECG Simulator 中可获得导联2和 V5的非常高的"R"峰值(幅度为2mV)。
我已经尝试该仿真器从 AD8232 IC 中获取引线1和引线2数据、它在处理适当的"R"峰值时运行得很好。
请在下面找到引线1数据。

请在下面找到引线2数据。

请在下面找到 V5数据。

请回答为什么我的"R"峰值过高? 它超过了 24位分辨率数据。
谢谢。此致、
金柏鲁士克