This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:使用 CONTEC 多参数仿真器时的引线1、引线2和放大器的峰值问题;V5数据

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252331/ads1293-peak-problem-of-lead-1-lead-2-v5-data-with-contec-multiparameter-simulator

器件型号:ADS1293

您好!

我将使用与 Arduino UNO 连接的"CONTEC 多参数仿真器"和 ADS1293来获取引线1、引线2和 V5的数据。

在这里、ECG Simulator 中可获得导联2和 V5的非常高的"R"峰值(幅度为2mV)。

我已经尝试该仿真器从 AD8232 IC 中获取引线1和引线2数据、它在处理适当的"R"峰值时运行得很好。

请在下面找到引线1数据。

请在下面找到引线2数据。

请在下面找到 V5数据。

请回答为什么我的"R"峰值过高? 它超过了 24位分辨率数据。

谢谢。此致、

金柏鲁士克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在8/2左右或之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说只有 R PEAK 很奇怪吗?

    您能尝试降低增益并查看一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  杨千春:

    感谢您的回复、抱歉、您的回复太晚了。

    当增益从2 MV 降低到0.5 MV 时、CONTEC 仿真器的输出如引线1屏幕截图中所示。 但是、当我使用2M、1.5M 和1M 时、我可以获得显示 在导联2和 V5屏幕截图中的结果。

    我无法理解为什么它会提供非常高的峰值"R"输出。

    您能告诉我其他可能的解决方案

    谢谢。此致、

    金柏鲁士克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "增益从2 MV 降低到0.5 MV。  "?

    和"2M、1.5M 和1M "?

    让我们保持不动、目前不使用任何外部信号源。

    ----------------

    是否尝试过内部测试信号?

    您能否试用产品说明书 8.3.3测试模式和 8.6.2输入通道选择寄存器?

    是否可以正确看到内部测试信号?

    您是否有 ADS1293评估套件/电路板(EVM)?

    谢谢