请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8686S 大家好、我 对数据表感到困惑。
在7.3.4中、它提到启用20%超量程函数需要编写 reg。 0x08的 D[7:0]和0x0A 适用于 AIN_xA、 0x09的 D[7:0]和0x0B 适用于 AIN_xB。 但是,没有这样的规程。 在表和寄存器中键入0x09。 0x08是另外一个值。


此外、如果我编写 reg。 0x09、ADS 停止工作。 如果我只设置0x0A 或0x0B、则超范围似乎不起作用。 当我施加10V (+-10V 范围+超量程)时、读数仍为~0x7fff。
请帮助我了解启用20%超量程功能的方法以及为什么读数没有变化