This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:启用了超量程的数字与模拟输入之间的关系

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256174/ads8686s-digit-vs-analog-input-with-overrange-enabled

器件型号:ADS8686S

大家好、我 对数据表感到困惑。

在7.3.4中、它提到启用20%超量程函数需要编写 reg。 0x08的 D[7:0]和0x0A 适用于 AIN_xA、 0x09的 D[7:0]和0x0B 适用于 AIN_xB。  但是,没有这样的规程。 在表和寄存器中键入0x09。 0x08是另外一个值。

此外、如果我编写 reg。 0x09、ADS 停止工作。 如果我只设置0x0A 或0x0B、则超范围似乎不起作用。 当我施加10V (+-10V 范围+超量程)时、读数仍为~0x7fff。

请帮助我了解启用20%超量程功能的方法以及为什么读数没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、诀窍是您必须按照数据表中所述的顺序编写寄存器。 AIN_xA、依次写入0x08和0x0A、AIN_xB、写入0x09和0x0B。 多么令人困惑...

    此外、一旦启用超量程、10V 输入将转换为~0x6aaa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernie。

    感谢您告知我们您确定了此顺序!