This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:是否必须在 ADS1292之前放置一个抗混叠滤波器?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255731/ads1292-does-an-antialiasing-filter-have-to-be-placed-in-front-of-the-ads1292

器件型号:ADS1292

您好!

是否必须在 ADS1292的前面放置抗混叠滤波器?

这是我们的硬件和固件配置。

—频率范围:0.5Hz–40Hz
—使用干电极
—2通道,带普通电极(连接1P 和2N)
—配置 FE:
   o 交流导联脱落、幅度为6nA
   o 通道1和2的增益为1
   o 连续转换模式、数据速率1kSPS、使用内部基准电压和内部512kHz 时钟
—固件处理:
   1.读出和评估导联脱落
   2.抗混叠滤波器,40 Hz 低通(120 Hz 时为-60 dB,31阶)
   3.0.5Hz 高通(一阶)
   4.降采样至256Hz。
   5.20Hz 低通、32Hz 时为-25dB
   6.移动平均滤波器(N=8)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是"必须的"。  它是可选的、具体取决于您获得的信号完整性。

     您指的是哪种抗混叠?

    ADS1292数据表第23页和 EVM 用户指南第51页

    有一些建议的抗混叠滤波器参考建议

    ADC 本身也有抗混叠滤波页25。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 的内置抗混叠滤波器和三阶数字正弦滤波器应该就足够了。

    谢谢。