This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ800:CLK+-输入

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257522/adc09qj800-clk---inputs

器件型号:ADC09QJ800

我无法理解数据表(SBASAG1 - 2021年10月)。

表8-63指出:

为 DEVCLK 激活低电压 PECL 模式。 内部
每个输入引脚(CLK+和 CLK–)的终端都变为50 Ω
短接至地。 对于具有不同输入偏置电压的应用、
当 DEVCLK_LVPECL_EN 设置为1时、CLK±。

表6-1状态(在 CLK+条目中):

器件(采样)时钟正输入或差分 PLL 参考时钟负输入。 时钟信号
强烈建议与此输入进行交流耦合、以获得最佳性能。 该差动输入具有
内部100 Ω 差分端接、并且可自偏置至最佳输入共模电压、只要
DEVCLK_LVPECL_EN 设置为0。 如果 SE_CLK 用于应用基准、则该引脚可保持断开状态
低抖动时钟。

那么、当 DEVCLK_LVPECL_EN 为0时、内部使用的是什么端接?

如果我想为来自 LVDS 源的 CLK+/-计时、应如何设置该位?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当 DEVCLK_LVPECL_EN 为0 (默认)时、CLK+和 CLK-之间有一个100欧姆的终端。 当该字段设置为高电平时、CLK+和 CLK-不再自偏置、并且每个输入(CLK+、CLK-)通过50欧姆输入端接至接地。 如果您使用的是 LVDS、则应将此字段设置为低电平。

    此致、Chase