This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812B:我可以读取器件 ID 正确,、但 DAC 不工作。 如何配置 DAC 寄存器?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257163/amc7812b-i-can-read-the-device-id-correct-but-the-dac-is-not-working-how-can-i-configure-the-dac-registers

器件型号:AMC7812B

目前、我们在所有 DAC 输出端仅测量-0.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    您应该知道您可以正确读取器件 ID、这意味着您正在与器件通信。 下面是我希望您查看的几件事:

    1. 首先、确保电源引脚上的电压正确。 AVCC 至少应为5V。 AVDD 和 DVDD 也应供电至约5V。
    2. 接下来、检查寄存器0x6B (断电寄存器)。 在这里、DAC 应该被设定为1来为它们加电。  
    3. 检查您向 REF-DAC 引脚提供的电压是多少。 该器件应由外部电源供电、或通过将引脚短接至 REF-OUT 引脚来供电。 如果短接至 REF-OUT 引脚、则需要确保断电寄存器中的 PREF 位为1、以便为内部基准供电。

    请告诉我、这其中是否有任何帮助!

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 这是0x6B 寄存器未设置为1、