请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7812B 目前、我们在所有 DAC 输出端仅测量-0.4V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Julia:
您应该知道您可以正确读取器件 ID、这意味着您正在与器件通信。 下面是我希望您查看的几件事:
请告诉我、这其中是否有任何帮助!
谢谢。
埃林