This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:在双通道模式下、一个通道的电压与采样数据的电压相反

Guru**** 2563290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254787/adc12dj3200evm-working-in-dual-channel-mode-the-voltage-of-one-channel-s-sampled-data-is-reversed

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!

我使用 TSW14J56尝试了 ADC12DJ3200EVM 的双通道模式。  

双通道的信号是10 MHz +/-时钟、 如图所示。 1.

图 1 10MHz 正负时钟

howerver 在 HSDC 中、采样数据如图所示。 2

图 2双通道采样数据

似乎存在一个通道的反向电压。 但我不知道真正的原因。  

希望您的帮助!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    为了简化布局、CHA vs CHB 上的平衡-非平衡变压器翻转180度。 因此、当输入的信号在两个通道上偏移180度时、产生的信号最终会相互对齐。  

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    感谢您的答复。 因此、当 ADC 在双通道模式下工作时、两个通道的采样信号具有如下差异。

    1.一条通道的电压反向。

    2、一个通道的采样时间延迟为"1/(2*Fs)"。

    我的上述理解是否正确?、如果存在其他差异、我没有提到?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    连接到这些位置。 两个输入将彼此异相180度、因为两个输入平衡-非平衡变压器将翻转180度、以简化布局。

    此致、

    内拉伊