Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200EVM 您好!
我使用 TSW14J56尝试了 ADC12DJ3200EVM 的双通道模式。
双通道的信号是10 MHz +/-时钟、 如图所示。 1.

图 1 10MHz 正负时钟
howerver 在 HSDC 中、采样数据如图所示。 2

图 2双通道采样数据
似乎存在一个通道的反向电压。 但我不知道真正的原因。
希望您的帮助!
此致!
雷