This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:如何旁路 LMX1204RHAT

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257775/dac39rf10evm-how-to-bypass-lmx1204rhat

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:LMX1204LMK04828

大家好、

如果客户希望按如下所示绕过 LMX1204、应如何配置 EVM?  

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    您是否在询问硬件或软件配置?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于硬件更改、所需做的就是移除 C141、C142、C138和 C140。 然后组装 C136、C139、C134、C135。 这将绕过 LMX1204直接为 DAC 计时。 请注意、LMX1204仍需要在此配置中进行连接、供电和编程、因为 LMX1204的 CLKOUT3可为 LMK04828提供基准、该基准可用于生成 DAC SYSREF、FPGA SYSREF 和 FPGA 基准时钟。

    关于软件、不应有任何更改。

    此致、Chase