我们计划在板 design.e2e.ti.com/.../dr_2D00_ve_2D00_10_2D00_mo_5F00_datasheet.pdf 中使用 IC DAC3283IRGZT
我们需要将 DAC 输出连接到输入阻抗为50 Ω 的射频放大器。
我们有2个射频放大器、因此我们将对第一个射频放大器使用 IOUTA1、对第二个射频放大器使用 IOUTB1。
我们是否能够通过50 Ω 负载射频放大器直接连接 IOUTA1输出。
此邮件随附了射频放大器数据表。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划在板 design.e2e.ti.com/.../dr_2D00_ve_2D00_10_2D00_mo_5F00_datasheet.pdf 中使用 IC DAC3283IRGZT
我们需要将 DAC 输出连接到输入阻抗为50 Ω 的射频放大器。
我们有2个射频放大器、因此我们将对第一个射频放大器使用 IOUTA1、对第二个射频放大器使用 IOUTB1。
我们是否能够通过50 Ω 负载射频放大器直接连接 IOUTA1输出。
此邮件随附了射频放大器数据表。
尊敬的 Roshan:
不能、您不能将 IOUTA 直接连接到50 Ω 负载。 DAC3283输出是基于电流阱的设计、需要对电流阵列施加3.3V 的偏置电压。 请参阅随附的应用手册获取建议:
https://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf
-姜
Roshan、
您的理解是正确的、IOUT2是每个通道 IOUT1的补码(180°)。 对于这个符合400MHz 的配置、一个平衡 -非平衡变压器示例是迷你电路 ADTL1-12+、然而、正如 Kang 在上面提到的、你应该自己确认这一点。 另外、请注意下面的元件值校正、以便在 输入侧 平衡-非平衡变压器的尺寸。 IOUTA 和 IOUTB 输出灌电流可使用相同的配置。

此致、Chase