This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:使用 IOUTA1和 IOUTB1驱动50欧姆负载

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256779/dac3283-using-iouta1-and-ioutb1-to-drive-50-ohm-load

器件型号:DAC3283

我们计划在板 design.e2e.ti.com/.../dr_2D00_ve_2D00_10_2D00_mo_5F00_datasheet.pdf 中使用 IC DAC3283IRGZT

我们需要将 DAC 输出连接到输入阻抗为50 Ω 的射频放大器。

我们有2个射频放大器、因此我们将对第一个射频放大器使用 IOUTA1、对第二个射频放大器使用 IOUTB1。

我们是否能够通过50 Ω 负载射频放大器直接连接 IOUTA1输出。

此邮件随附了射频放大器数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:

    不能、您不能将 IOUTA 直接连接到50 Ω 负载。 DAC3283输出是基于电流阱的设计、需要对电流阵列施加3.3V 的偏置电压。 请参阅随附的应用手册获取建议:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据应用手册第3.2节说明符合我们的500mVpp 输出电压和50Ohm 负载设计要求。 根据我的理解、IOUT2将是 IOUT1的互补输出、可以针对具有互补输出的另一个输出 IOUTB 进行类似设计。 从而可以使用单个 DAC3283控制2个射频放大器。

    还建议图示中使用的1:1变压器的器件代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    平衡-非平衡变压器器件型号取决于您的频率范围、它取决于应用。 TI 目前不能提供建议。 您可以在这个论坛上发帖、我们可以看看是否合适。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率范围将在400MHz 左右。 另请在以下点确认:

    根据我的理解、IOUT2将是 IOUT1的互补输出、可以针对具有互补输出的另一个输出 IOUTB 进行类似设计。 从而可以使用单个 DAC3283控制2个射频放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    您的理解是正确的、IOUT2是每个通道 IOUT1的补码(180°)。 对于这个符合400MHz 的配置、一个平衡 -非平衡变压器示例是迷你电路 ADTL1-12+、然而、正如 Kang 在上面提到的、你应该自己确认这一点。  另外、请注意下面的元件值校正、以便在 输入侧 平衡-非平衡变压器的尺寸。 IOUTA 和 IOUTB 输出灌电流可使用相同的配置。

    此致、Chase