我正在将其用于 EEG 信号、但会追溯到 ECG 信号、以便让我的问题变得清晰。
我明白、ADS1298可以在没有任何前置放大器的情况下使用、并且 ECG 信号处于 MV 范围内。
ADS1298的本底噪声为7uV、输入范围根据 Vref 和内部增益定义。
假设电源是单端电源、即3.3V 和0V、Vref 为1.65V。 这需要放大 ECG 信号、使其以1.65V 为中心、相当于增益>1000。
这难道不能违背使用24位 ADC 的优点吗、它应该能够以正确的低增益工作吗?
有人可以帮助澄清一下吗?