This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:在 ADS1298的高于本底噪声的放大率与 ADC 输入范围相差很远

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251905/ads1298-amplifying-above-noise-floor-of-ads1298-and-adc-input-range-are-far-apart

器件型号:ADS1298

我正在将其用于 EEG 信号、但会追溯到 ECG 信号、以便让我的问题变得清晰。

我明白、ADS1298可以在没有任何前置放大器的情况下使用、并且 ECG 信号处于 MV 范围内。  

ADS1298的本底噪声为7uV、输入范围根据 Vref 和内部增益定义。

假设电源是单端电源、即3.3V 和0V、Vref 为1.65V。  这需要放大 ECG 信号、使其以1.65V 为中心、相当于增益>1000。

这难道不能违背使用24位 ADC 的优点吗、它应该能够以正确的低增益工作吗?

有人可以帮助澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位应用工程师正在出差。 将在7月28日左右与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表第12页的信息、如果 AVDD 使用单端3.3V、VREF 为2.5V。

    ECG 信号是差分测量、差分测量后、共模电压被抵消、差分信号不需要保持在 Vref。   Vref 是它可以接受差分输入信号的满量程/最大量程。  因此、无需放大即可填充或使满量程饱和。 换言之、大致说来、只要差分信号*增益在 Vref 范围内、就没有问题。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的解释、这应该意味着我应该只能使用 ADS1298而不带 增益来获得精确的 EEG 信号。 因为 EEG  振幅介于10 µV 至100 µV 之间。 人们为什么要先应用增益、甚至是使用仪表放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太明白您的问题?

    如果没有 INA 增益、ADC 就很难正确地采样/量化、因为信号会很低。

    在 ADC 量化/样本之后、需要将 ADC 代码转换为电压并除以增益以反映实际的输入信号电压、即称为推断/参考输入。

    谢谢。