This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM 同步切换

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1255083/adc12dj5200rf-trf1208-adc12dj5200rfevm-sync-toggling

器件型号:ADC12DJ5200RF

你好

请求您来帮助我们。

 我们在尝试将 Xilinx Zynq UltraScale 电路板连接到 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM。

 已进行以下配置

1.要使用外部参考时钟模式、我们按照  
   第16页上的用户指南说明。

2. GUI 中的 JESD 设置:
  JMODE 2、FS 3200MSPS、k =4、SYSREF = 10 MHz、FPGA_Clock = 320MHz、扰频启用、自动参考频率检测启用。

 

如图所示、我的 SYNC 不断切换。 请帮帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    以下是需要查看和验证的要点:

    1. 成功退出 CGS 和 ILAS 阶段后、无效的 sysref 频率是持续重新同步的最常见问题。 我们检查了计算结果、10MHz 是有效的参考频率。 请记住、40MHz 是最大值、因此40MHz 的任何整数除法都是合法的。
    2. 别说了、信号完整性可能不佳、这可能会导致链路丢失、但假设我们的 EVM 上有这种情况、除非通过 另一条 FMC 扩展电缆连接、否则我会怀疑吗? 请确认。
    3. 请尝试增加 K 值以增加弹性缓冲器、但考虑到您将进入数据阶段(通过 ILAS)、这应该不是问题。
    4. 您能告诉我们、信号发生器还不错吗? 并且不随机向 ADC 添加额外的时钟?
    5. 另一种可能情况是 SYSREF 接收器配置不正确。 或者在320MHz 处没有干净的计时闭合、这会导致接收器侧发生错误。
    6. 请发送 配置文件、以便我们可以验证 LMK sysref 输出是否确实是实际的10MHz。 这是否实际使用 LMK 中的示波器测得? 它可能设置错误。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Rob Reeder

    感谢您的答复。

    无效的参考频率是成功退出 CGS 和 ILAS 阶段后持续重新同步的最常见问题。 我们检查了计算结果、10MHz 是有效的参考频率。 请记住、40MHz 是最大值、因此40MHz 的任何整数除法都是合法的。

    是的、遵循了这一点。 我已经附上了 我们在 ADC SYSREF_IN 上测量的 SYSREF 屏幕截图。

    其他想法,可能是信号完整性不佳,这可能会导致链路中断,但鉴于我们的 EVM 上有此数据,除非通过 另一根 FMC 扩展电缆连接,否则我不确定它是不是? 请确认.

    ADC EVM 直接安装在 Xilinx ZCU216板 FMC 连接器上。 不涉及扩展电缆。

    请尝试增大 K 值以增加弹性缓冲区,但考虑到您将进入数据阶段(超过 ILAS),这应该不是问题。

    我们已尝试增加 K 值、结果仍然相同、

    您能告诉我们信号发生器是体面的吗? 而不是随机地向 ADC 中添加额外的时钟?

    我们已经在频谱分析仪上检查了信号发生器输出、它是干净的时钟.pfa

    该值在 LMX 输入时钟处测得(来自外部信号发生器)

    另一种可能的情况是 SYSREF 接收器配置不正确。 或者在320MHz 处没有干净的计时关闭、这会导致接收器端出现错误。

    我们已将 SYSREF 放在接收器端的芯片示波器中、并对其进行测量(它是320MHz 的32个时钟、相当于10MHz)。 PFA

    请发送 配置文件10MHz,以便我们可以验证 LMK sysref 输出是否确实是实际的。 这是否实际使用 LMK 中的示波器测得? 它可能设置错误。

    用于配置的 PFA。

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_config_5F00_JMODE2_5F00_fs3200.cfg

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kln,

    感谢您分享您的配置、我们将尝试在硬件上进行复制。 我不确定实验室中是否有 Zync US+和 Gty 收发器开发套件、所以我们可能会使用 ADC 和时钟配置对 Kintex US+ Gty 进行测试。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Chase W

    如果您能尽快检查并告知我们、我们将不胜感激。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    我们将确保尽早更新我们的调查结果。 感谢您的耐心等待我们的回复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    我们使用 Kintex UltraScale+和 Gty 收发器对您的配置进行了测试并修改了时钟、使其适用于我们的参考设计、因为我们没有 Zync US+开发套件。 由于收发器匹配、因此这是我们为复制您的系统所能提供的最佳选择。 我们的基准时钟为160MHz、并且在与您提供的 ADC 配置相同的情况下、我们没有遇到任何同步切换的情况。 我会询问我们团队的其他建议、但我不确定我们还能做些什么。

    此致!

    埃里克·克莱克纳