This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:关于 REF_IO 输出异常

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238310/ads8556-about-ref_io-output-abnormal

器件型号:ADS8556

大家好、

我的客户生产他们的产品使用 ADC8556、在此找到了一些问题。 您可以在这里提供建议吗? THX  

什么情况会导致5V 输出?  故障率为10%。

正常的 REF_IO 为2.5V 波形 、如下所示。

CH1=REF_IO CH2=REFen/WR (D3.3V)

如下所示的异常波形。

CH1=REF_IO CH2=REFen/WR (D3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否提供原理图?  在第二个屏幕截图中、REFIO 出现在 REF_EN 之前、应该不会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅以下内容。 你有什么建议吗? THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换 RST 引脚是否对此问题有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是指复位吗? 我不知道为什么会发生、如何解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、切换复位是否可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们询问是否使用 RESET 引脚或 STDBY 引脚 来清除此行为并将 REFIO 设置为正确的电压?

    谢谢。

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与客户确认。 THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户使用 STDBY 下拉然后上拉将会使5V 电压变为2.5V。

    但是客户询问为什么输出电压异常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    客户使用可将 REFIO 设置为正确电压的 STDBY 引脚。 但哪个原因导致了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    有任何回复吗? THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户重新引导 系统时。 将发生异常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科尔是在假期,直到24日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否有其他人可以回复此问题? THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于所提供的信息很少、因此假设您没有获得正确的 POR。  我们无法知道其具体原因、但由于切换复位或待机模式可清除问题、因此您应该在初始化序列中实现该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    但是客户回复系统重新启动将再次导致此问题。  

    我可以提供哪些信息来帮助澄清问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    可以用 REFIO 上470nF 或更高电容器重新捕获波形吗?  

    现在、除了信号时序在正常和异常波形之间切换之外、我没有看到任何好的原因。 鉴于设计对这些电容器使用非常具体的值来进行上电仿真、我建议无论如何都切换到更高的值。

    鉴于数据确实证明了这仅是在上电期间、我们需要重点关注上电和退出待机状态之间的差异、即施加的电压斜升速率。 或者、最好在应用 REFEN 之前插入延迟、以查看发生的情况。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    客户回答相同的结果。 但他们看到了一些改进的方法。
    会明显增多。 该问题将得到解决。 我检查了发现 VCC 和 EN 已连接的原理图。

    是否需要 在 VCC 和 EN 上执行某些序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    很好的发现 我们在参考 EVM 上有一个100k 欧姆上拉电阻并对该 GPIO 执行排序。 他们应该看到,上拉是帮助还是阻碍了成功率。

    并且我假定 VCC = BVDD (或 D3.3V)并且 EN = REF_EN/WR?

    这是一个有趣的结果,我想使它更慢会使它更有可能. 我们目前没有任何有关定序的信息、因此我必须向团队提出这方面的问题。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    客户使用外部电源来测试此电路板。 当电源电压缓慢上升(约40ms)时、将发生问题。  

    但产品说明书中没有限制。 客户无法接受。 您能否与内部同事合作重现此现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的澄清。

    团队以前没有看到过这种情况、也不清楚问题可能是什么。 可能存在电源定序或规格问题、但我们看不到。 因此、我们需要客户提供更多数据。 除了 在同一示波器波形上提供 REF_IO 之外、它们是否还提供 AVDD、HVDD 和 BVDD?  

    此致!

    -科尔