请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC12DL3200EVM 主题中讨论的其他器件:DAC12DL3200
尊敬的
- 我需要 新的 NRZ 配置
- 我知道 TI 已经支持 NRZ 单 DAC 配置
- 我可以在以下目录中找到 LMK_100M_LMX_6400M_Mode2_NRZ_Single_DAC
- C:\Program Files\Texas Instruments\DAC12DL3200PG2\Configuration Files
- 但我想在另一种频率情况下实现更多配置(例如)
- LMK_100M_LMX_310M_Mode2_NRZ_Single_DAC
- LMK_100M_LMX_1600M_Mode2_NRZ_Single_DAC
- LMK_100M_LMX_800M_MODE2_NRZ_Single_DAC
- 您能为我提供这些信息吗?
- 有关 EXT_CLK_Mode2_NRZ_Single_DAC.cfg 的问题
- 我阅读 DAC12DL3200_DAC12L.pdf Evaluation_Module
- 是否可以实现仅6.4Ghz 和1.6GHz 的频率?
- 是否有可能另一个频率?
- 例如3.2GHz、1.6GHz 或800MHz?

- 我阅读 DAC12DL3200_DAC12L.pdf Evaluation_Module
此致
迈克尔