This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200EVM:DAC12DL3200EVM:DAC12DL3200:我需要查找 NRZ cfg 文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258460/dac12dl3200evm-dac12dl3200evm-dac12dl3200-i-need-to-find-nrz-cfg-file

器件型号:DAC12DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:DAC12DL3200

尊敬的

  1. 我需要 新的 NRZ 配置
    1. 我知道 TI 已经支持 NRZ 单 DAC 配置
    2. 我可以在以下目录中找到 LMK_100M_LMX_6400M_Mode2_NRZ_Single_DAC
      1. C:\Program Files\Texas Instruments\DAC12DL3200PG2\Configuration Files
    3. 但我想在另一种频率情况下实现更多配置(例如)
      1. LMK_100M_LMX_310M_Mode2_NRZ_Single_DAC
      2. LMK_100M_LMX_1600M_Mode2_NRZ_Single_DAC
      3. LMK_100M_LMX_800M_MODE2_NRZ_Single_DAC
    4. 您能为我提供这些信息吗?
  2. 有关 EXT_CLK_Mode2_NRZ_Single_DAC.cfg 的问题
    1. 我阅读 DAC12DL3200_DAC12L.pdf Evaluation_Module
      1. 是否可以实现仅6.4Ghz 和1.6GHz 的频率?
      2. 是否有可能另一个频率?
        1. 例如3.2GHz、1.6GHz 或800MHz?

此致

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    目前我们没有其他配置、我这整周都不在办公室、所以下周就会创建任何配置并提供给您。 与此同时、您可以使用 GUI 将器件配置为采用 JMODE 2的单 DAC 模式、并以这些速率运行、然后在 GUI 的 DAC A 选项卡中、在 DACA_output_mode 下拉列表中选择 NRZ 选项。

    此致、Chase