This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1287:基准电压和外部失调电路问题。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259620/ads1287-reference-voltage-and-external-offset-circuit-questions

器件型号:ADS1287

数据表的 P5指出 Vrefp-Vrefn 需要为2.5V 、我认为这意味着如果 Vrefp=2.5V、那么 Vrefn 需要为0V。  但它还在下一行指出 Vrefn 可以是 AVSS、Vrefp 可以是 AVDD。  我想使用单个5V 电源、但我对如何连接 Vrefp 感到困惑。  它是5V 还是2.5V?  P52上的图79显示了2.5V 时的 Refp 和-2.5V 时的 Refn。  正确、因为 Vrefp-Vrefn 然后是5V、这与第24页或 P5上的公式6不匹配。  如果我将 AVSS 连接到 GND 并将 AVDD 连接到5V、我是否可以将 Refn 连接到 GND 并将 Refp 连接到5V 基准、或者我是否应该遵循公式6并将 Refp 连接到2.5V?

如果我们想在低功耗模式和高分辨率模式之间动态进行选择是可以的、因为数据表的 p34和图79 P52表明、在高分辨率模式下需要一个外部偏移电路。  如果 PCB 上安装了外部失调电压电路、是否可以选择具有内部失调电压选项的低功耗模式?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kathryn、

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    应始终将基准差分电压设置为2.5V、但 REFP 和 REFN 的共模范围可以介于 AVSS 和 AVDD 之间。  如果使用单个5V 电源、AVSS 将接地(=DGND)。  在这种情况下、REFN 通常接地(AVSS=DGND)、REFP 应设置为+2.5V。

    在图79中、差分电压(REFP-REFN)仍将为+2.5V。  如果您相对于 DGND 测量 REFN、REFN 将等于-2.5V (AVSS)。  REFP 将等于0V (相对于 DGND)、因为2.5V 基准"接地"连接到 AVSS。  REFP-REFN=+2.5V 的区别。   

    数据表的 P5指出 Vrefp-Vrefn 需要为2.5V 、我认为这意味着如果 Vrefp=2.5V、那么 Vrefn 需要为0V。

    是的、当 Vrefp=2.5V 时、Vrefn 需要为0V

    但它还在下一行指出 Vrefn 可以是 AVSS、Vrefp 可以是 AVDD。  我想使用单个5V 电源、但我对如何连接 Vrefp 感到困惑。  它是5V 还是2.5V?  

    如果 Vrefn=0V、那么 Vrefp 应该被设定为2.5V。

    P52上的图79显示了2.5V 时的 Refp 和-2.5V 时的 Refn。  正确、因为 Vrefp-Vrefn 然后是5V、这与第24页或 P5上的公式6不匹配。  

    在图79中、基准将相对于连接到 AVSS=-2.5V 的基准接地进行调节。  在此配置中、Vrefp 将等于0V、而 Vrefp-Vrefn 仍将为2.5V。

    如果我将 AVSS 连接到 GND 并将 AVDD 连接到5V、我是否可以将 Refn 连接到 GND 并将 Refp 连接到5V 基准、或者我是否应该遵循公式6并将 Refp 连接到2.5V?

    否、在该配置中、Vrefn 连接到 GND、Vrefp 应连接到2.5V。

    如果我们想在低功耗模式和高分辨率模式之间动态进行选择是可以的、因为数据表的 p34和图79 P52表明、在高分辨率模式下需要一个外部偏移电路。  如果 PCB 上安装了外部失调电压电路、是否可以选择具有内部失调电压选项的低功耗模式?   

    可以、这是可以实现的。   外部偏移电路会增加大约20mV 的偏移、并针对高分辨率模式进行了优化。  当切换到低功耗模式时、您现在将使用内部失调电压选项添加额外的50mV 失调电压、这将减小总输入范围、但可以使用失调电压校准寄存器进行校准。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Keith 这么快就回来了、他把所有事情都整理好了!

    此致、

    Kathryn。