数据表的 P5指出 Vrefp-Vrefn 需要为2.5V 、我认为这意味着如果 Vrefp=2.5V、那么 Vrefn 需要为0V。 但它还在下一行指出 Vrefn 可以是 AVSS、Vrefp 可以是 AVDD。 我想使用单个5V 电源、但我对如何连接 Vrefp 感到困惑。 它是5V 还是2.5V? P52上的图79显示了2.5V 时的 Refp 和-2.5V 时的 Refn。 正确、因为 Vrefp-Vrefn 然后是5V、这与第24页或 P5上的公式6不匹配。 如果我将 AVSS 连接到 GND 并将 AVDD 连接到5V、我是否可以将 Refn 连接到 GND 并将 Refp 连接到5V 基准、或者我是否应该遵循公式6并将 Refp 连接到2.5V?
如果我们想在低功耗模式和高分辨率模式之间动态进行选择是可以的、因为数据表的 p34和图79 P52表明、在高分辨率模式下需要一个外部偏移电路。 如果 PCB 上安装了外部失调电压电路、是否可以选择具有内部失调电压选项的低功耗模式?
谢谢。