主题中讨论的其他器件:ADS1298、 INA333
在 被问及为什么要 使用 ADS1298而不是99来进行 EEG 之前、可能是因为后者缺货、我正在使用我目前拥有的电量。
我知道本底噪声很高、所以、我要使用差分仪表放大器(INA333)电极和参考电极。 尽管我说的是差模、但这是通过文书记录电极的方式。 放大器 ADS1298的输入是单端的。
我的电池为3.3V、电压基准为1.65、INA333 REF 引脚连接到1.65V、因为我仅使用单个电源。
关注1
通过此处的其他问题、我了解了如果 AVDD 为3.3V、AVSS (模拟接地)= 0V、且中间电源电压为1.65V。 在哪里连接芯片上的1/2 Vs 电压?
那么 Vref、 芯片上有 VREFP 和 VREFN、如何为它们选择值呢? 它只是设置为中位电压吗? 似乎 Vref 值决定了 ADC 的输入电压范围、有人能对此提供更多说明吗?
如果我直接通过电池为数字侧供电、我是否可以将 Dgnd 和 DVDD 保持未连接状态、我认为不需要使用 ADS1298作为数字电源、只是执行额外的一步、会出现任何问题?
关注 2
它看起来像是 ADS1298上的 RLD、将人体偏置到中位电压、而不是基于共模、 如果我使用带有外部运算放大器的 INA333 RLD 共模来注入该电压、而不是使用芯片上的 RLD 引脚、就会发生什么情况。 因此使引脚处于未连接状态(RLDINV、REF、IN、OUT)
关注3
我是否甚至需要一个 INA333、尽管许多来源都凸显了这一需求。 INA333的输出将以1.65为中心、且信号被放大了 n 个数量、据说这可以解决本底噪声的问题吗? 但我可以看到、应该有另一种方法使输入围绕芯片本身上的基准居中。 一旦信号以直流电平为中心、是否甚至需要任何增益? 如何计算 ADS1298和 INA333的增益需求(如果需要)。
我担心的是、如果需要的话、将足够高的增益用于前置放大器会失去24位 ADC 的用途、只是不确定如何这样计算。
非常感谢任何帮助