This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:使用 ADS1298生成差分 EEG 信号时的电压引脚和 ADC 问题

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, INA333, ADS1242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251357/ads1298ecgfe-pdk-voltage-pins-and-adc-concern-using-ads1298-for-a-differential-eeg-signal

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298INA333

在 被问及为什么要 使用 ADS1298而不是99来进行 EEG 之前、可能是因为后者缺货、我正在使用我目前拥有的电量。

我知道本底噪声很高、所以、我要使用差分仪表放大器(INA333)电极和参考电极。  尽管我说的是差模、但这是通过文书记录电极的方式。 放大器 ADS1298的输入是单端的。

我的电池为3.3V、电压基准为1.65、INA333 REF 引脚连接到1.65V、因为我仅使用单个电源。

关注1  

通过此处的其他问题、我了解了如果 AVDD 为3.3V、AVSS (模拟接地)= 0V、且中间电源电压为1.65V。 在哪里连接芯片上的1/2 Vs 电压?

那么 Vref、 芯片上有 VREFP 和 VREFN、如何为它们选择值呢?  它只是设置为中位电压吗? 似乎 Vref 值决定了 ADC 的输入电压范围、有人能对此提供更多说明吗?

如果我直接通过电池为数字侧供电、我是否可以将 Dgnd 和 DVDD 保持未连接状态、我认为不需要使用 ADS1298作为数字电源、只是执行额外的一步、会出现任何问题?

关注 2

它看起来像是 ADS1298上的 RLD、将人体偏置到中位电压、而不是基于共模、 如果我使用带有外部运算放大器的 INA333 RLD 共模来注入该电压、而不是使用芯片上的 RLD 引脚、就会发生什么情况。 因此使引脚处于未连接状态(RLDINV、REF、IN、OUT)

关注3

我是否甚至需要一个 INA333、尽管许多来源都凸显了这一需求。 INA333的输出将以1.65为中心、且信号被放大了 n 个数量、据说这可以解决本底噪声的问题吗? 但我可以看到、应该有另一种方法使输入围绕芯片本身上的基准居中。 一旦信号以直流电平为中心、是否甚至需要任何增益? 如何计算 ADS1298和 INA333的增益需求(如果需要)。

我担心的是、如果需要的话、将足够高的增益用于前置放大器会失去24位 ADC 的用途、只是不确定如何这样计算。

非常感谢任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用程序工程师出差,将在 7月28日回来与您.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1298不支持1.65V 基准电压 如果您的电源约为3.3V、 为何不使用内部2.4V 基准?

    DVDD 和 DGND 为 ADS 内部使用的数字信号电压供电、它们必须由数据表中建议的电压提供。

    2、客户可以自己设计自己的外部 RLD 驱动电路。 只需进行实验、测试、数据收集/分析和 V&V。

    3. ADS1298具有内置 RLD 放大器,因此不知道为何需要使用/构建外部 RLD 放大器?  

    客户可以根据需要构建自己的外部 RLD 驱动电路。 只需进行实验、测试、数据收集/分析和 V&V。

    ----------------

    这个说明书对我来说不是很清楚、您能解释一下更多关于这方面的信息吗?  

    "我担心、如果需要的话、使用足够高的增益会削弱24位 ADC 的用途、只是不确定如何进行这样的计算。"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。

    1.正如我之前提到的、我在芯片前使用 INA333来放大信号。 为了正确地放大 INA333 -我必须在一半电源下进行该操作。 终端应用将是一个可穿戴应用、因此对电源电压的限制为<=3.7V。 这是如何解决的-为 INA333和内部基准提供1.65V 基准。 因为 INA 的输出以1.65左右为中心。 我不知道这是怎么工作的。 在使用 ADS1298之前的 INA333时、为了进一步放大、必须给出关于哪些调整的任何建议。

    我一直都知道基准需要半电源为什么2.4V 输出适合3.3V 电源?

    3.再说一次、由于我在输入端使用仪表放大器、使用共模电压馈入 RLD 而不是使用馈入 ADS1298的输出、难道更有意义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在2017年8月左右或之前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他应用工程师可能以前也能做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太理解您对1的要求或问题。

    为什么在 ADS1242的 ECG 输入引脚之前需要额外的 INA?

    3.我也不太理解你对问题3的担忧或问题? 您是否想创建自己的 RLD 驱动器并使用该 RLD 驱动器?

    如果是、客户可以选择/选择该选项。 只需进行测试和实验、数据收集/分析和 V&V 即可。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在 问及为何我 使用 ADS1298而不是99来进行 EEG 之前、我曾问过、因为后者已缺货、我正在使用我目前拥有的电量。

    我知道本底噪声很高、所以我在使用差分仪表放大器(INA333)"

    请参考我的问题开头。 我提到我将 EEG 用于 ADS1298。 由于我使用的是两款 TI 产品:INA 和 ADS、因此我在此请求此处的支持团队提供帮助、以帮助同时使用这两款产品、因为我在此论坛中遇到的问题是由于冲突导致的。  

    请帮助了解如何将 INA 用于 ADS 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白你这么说的意思-

    "

    我必须在一半的电源下执行该操作。 终端应用将是一个可穿戴应用、因此对电源电压的限制为<=3.7V。 这是如何解决的-为 INA333和内部基准提供1.65V 基准。 因为 INA 的输出以1.65左右为中心。

    "

    INA333似乎已经接收/转换差分至单端输出。

    因此、您也许可以尝试/开始设置 INA333、如 INA333数据表第14页的 图32所示。 基本连接。

    这样、来自 INA333的 Vout 就已经是对带增益的 EEG 信号的差分测量。

    然后、将 INA333 的 Vout 连接到 ADS1298的+输入端子、并将 GND 连接到 ADS1298的-输入端子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "INA333似乎已将差分信号转换为单端输出"

    是的、没错、我已经通过我之前的一个问题获得了该信息。 请访问(e2e.ti.com/.../ina333-ina333-output-is-not-amplified-and-is-odd-on-an-oscilloscope-for-an-eog-circuit)

    应用工程师提到如果 REF 引脚不处于中间电源电压、它将无法正确放大!

    "然后、将 INA333的 Vout 连接到 ADS1298的+输入端子、并将 GND 连接到 ADS1298的-输入端子"

    这是我为什么还要做  ?虽然我使用的是单电源、但由于 PGA 的输出范围被限制在电源轨的300mV 范围内、我无法将接地端连接到 INxN。 因此,我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么无法将接地连接到 INxN?

    您计划从 INA333放大多大的电流、INA333的预期信号范围输出是多少?

    谢谢