您好、TI 支持团队
我们正在寻找一种有关如何滤除 SIL2 anlog 4 -20mA 环路信号中的50/60Hz 噪声的解决方案。 但说实话、我不确定这对于从模拟信号中过滤50/60Hz 是不是太多了。 我们所需的交流性能仅为20Hz。 那么、我的问题是: 适用于该应用的 ADS127L21的最佳滤波器是什么(SINC1+ SINC3、FIR1等)? 我是否需要外部振荡器 ?我是否可以使用集成时钟? 如果需要、如何计算 FIR/IIR 系数? 如果我在 CONFIG3寄存器中激活 SPI CRC、我需要发送已包含该命令的 CRC 还是仅在随后进行所有按摩时才发送 CRC?
我已经有评估板。
提前感谢。
此致 Theo