This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:50/60Hz 滤波器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260306/ads127l21-50-60hz-filter

器件型号:ADS127L21

您好、TI 支持团队

我们正在寻找一种有关如何滤除 SIL2 anlog 4 -20mA 环路信号中的50/60Hz 噪声的解决方案。 但说实话、我不确定这对于从模拟信号中过滤50/60Hz 是不是太多了。 我们所需的交流性能仅为20Hz。 那么、我的问题是:  适用于该应用的 ADS127L21的最佳滤波器是什么(SINC1+ SINC3、FIR1等)? 我是否需要外部振荡器 ?我是否可以使用集成时钟? 如果需要、如何计算 FIR/IIR 系数? 如果我在 CONFIG3寄存器中激活 SPI CRC、我需要发送已包含该命令的 CRC 还是仅在随后进行所有按摩时才发送 CRC?

我已经有评估板。

提前感谢。

此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、theo:

    如果设置为滤波50/60Hz、SINC 滤波器在20Hz 时会有太多的衰减(>10dB)。  最好的方法可能是使用转角频率设置略高于20Hz 的自定义 FIR 滤波器。  附件是使用 MATLAB 设计的定制滤波器、可以使用 GUI 将其加载到 ADS127L21EVM。  该滤波器在30Hz 时具有平坦的响应、在45Hz 及更高频率下具有80dB 的衰减。

    e2e.ti.com/.../ADS127L21_5F00_FIR_5F00_25Hz_5F00_250sps.fcf

    下图是 ADS127L21EVM-PDK-GUI 的图片、通过附加滤波器可实现正确设置和近似频率响应。

    您可以使用内部振荡器、但每个器件的采样率和滤波器转角频率会有+/-0.8%的变化。

    如果启用 SPI CRC、只需在所有后续命令中包含 CRC 字节。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好

    能回答的正是我所寻找的。 非常感谢您对此提供的帮助。  对于我们的目的来说、+/-0.8%的变化是可以接受的。

    此致 Theo