This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:关于使用

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237082/dac5687-regarding-usage

器件型号:DAC5687

大家好、支持团队。

下面我有一个关于使用的问题。

这种用法是否正确?

输入数据流速率:8Mbps

模式:双时钟模式

插值:x 2

数据传输模式:交错总线模式

CLK1频率:16MHz

CLK2频率 : 16MHz

CLK1与 CLK2同步。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa:  

    乍一看、这种设置看起来很正确。 2倍内插会以 DAC 的一半速率运行数据时钟、但之后在单根总线上运行通道 A 和 B (I/Q)会将其加倍、使其恢复到相同的速率。 但是、我尚未测试完全测试此设置。 让我看看我是否可以让该设置运行起来并确认它是否可行。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt-San

    感谢您的回答。

    您可以更新确认吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我们内部目前没有任何软件来控制此 DAC、我正在编写一些软件。 您是否能够自行测试设置? 我认为它会很好。 只是想确保在我给出最终答案之前。 再过一周、我的解决方案才能正常工作。  


    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hi matt-san

    感谢您的支持。

    我们期待收到您的回复。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Matt 将在星期三回到办公室、我将请他为您提供最新信息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我只能让 SPI 在我为该器件找到的旧特性评估板上正常工作。 我将使该设置正常工作并尽快报告。  

    非常感谢您的耐心。 只是想确保此设置适用于您。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市  

    我想我误解了你所说的模式。 当您说交错总线模式时、您是说总线 A 和 B 之间有交叉的通道 A 数据? (半数据速率)还是 仅通过通道 A (双倍数据速率)发送通道 A 和通道 B 数据。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特-桑

    " 仅通过通道 A (双倍数据速率)发送通道 A 和通道 B 数据"

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特-桑

    您有任何更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt-San

    我们正在等待您的回复。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经能够使设置能够使用 X4插值、但不能使用 X2。 我目前正在与系统工程团队讨论、试图解决这个问题。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt-San

    您有任何更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 事实证明、我们在实验中使用的单板上搭载了硅原型(解释它并非在所有运行模式下都能正常工作的原因)。 EVM 不再 供应、因此我无法简单订购新电路板。 我确实订购了一些其他样片、这些样片应该在下周早些时候送达、以便我将这些样片焊接到我拥有的验证板上。  

    我将在下周星期二之前向您介绍最新情况、希望有一个最终答案。 非常感谢您的耐心。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    现已推出新样片。 我应该对该板填充了好的器件、以便我可以测试此用例并由 OOW 报告。 再次感谢您的耐心等待

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北山市  

    我今天能够使用合适的生产材料使这种设置正常工作。  

    一些注意事项、  

    我建议使用 PLL_LOCK 为 FPGA 计时。 在此模式下、PLL_LOCK 将输出 16 MHz、因为 CMOS 输入总线的运行速度必须是输入速率的两倍(恰好与 DAC 的采样率相同)。  

    我可以使用和不使用 FIFO 来测试它。  

    再次感谢您的耐心等待、现在我的实验室中已经完成了单个 DAC5687设置。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt-San

    感谢您的确认。

    如果我有任何问题、我会再次与您联系。

    此致、

    千兆